结果:找到"有源卡 2.4G SI24R2F SOC 发射",相关内容1000条
  • 畜牧业有源卡标签芯片-SI24R2F+
  • 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RFID技术通过耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险;SI24R2F+内部集成NTC温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G,畜牧业标签 发帖人:DN170320 发帖时间:2023-05-25 11:52:00
  • 有源卡2.4G芯片-SI24R2F技术支持单发SOC芯片
  • 做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G SI24R2F SOC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:44:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗单SOC芯片 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • SI24R2H一款SOC2.4G内置增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能
  • 1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装。Si24R2H,目前还处在内测阶段,
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-03 13:55:00
  • 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
  • SI24R1功能开发技术资料
  • Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗3.1.1Shutdown工作模式在Shutdown工作模式下,Si24R1所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电流最小,但所有内部寄存器值和FIFO值保持不变,仍可通过SPI实现对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 电动车防盗 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-09 11:51:00
  • 你见过超低功耗的2.4G标签芯片吗?带温湿度检测功能那种哦
  • 其实呢,这款芯片是SI24R2E的升级版,在电动车防盗领域,SI24R2E是独家方案,其低功耗性能深深获得了市场的认可,然而中科微不满足于此。隆重推出SI24R2E的升级版SI24R2F,这款芯片在SI24R2E现有的功能上,新增温湿度检测功能,正式迎合了中科微解决民生问题的初衷。电瓶车充电安全一直是个隐患,我们把SI24R2F做成有源标签,放在电瓶车的电池上,通过温度检测,随时掌握是否充电引起着火的状况,同时在楼宇门禁处,安装2.4G小基站(成本极低),防止用户带电瓶进入户内充电,充分响应国家禁止电瓶车用户入户充电的政策,可以说是量身订做的方案。下面针对升级版SI24R2F与原版本SI24...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2E SI24R2F 2.4G 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:27:00
  • NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
  • NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 频收芯片,2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: